This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:在 TDA2xx 中监控 IPU 和 DSP 负载/性能

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664385/rtos-tda2evm5777-monitor-ipu-and-dsp-load-performance-in-tda2xx

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们在 Vision SDK 3_02中运行与视频/显示相关的用例。 我们已经配置了包含 IPU 和 DSP 的流水线。

有人能告诉我在运行用例时如何测量 IPU 和 DSP 上的 CPU 和内存负载吗? 我看过 TI 的一些演示(例如 CES)、其中显示了当前负载和性能。

如果有人可以分享如何配置它、那会很有帮助。

谢谢、

prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需在 UART 控制台上按"p"即可获取大量这些性能详细信息。

    Rgds、
    Brijesh