This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:在 TI8148 DVR_RDK 封装上、运动检测不起作用

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664178/tms320dm8148-motion-detection-not-working-on-ti8148-dvr_rdk-package

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

我已经编译了 ti8148 DVR_RDK 封装并运行了默认用例(4CH VCAP + VENC + VDEC + VDIS -逐行 SD 编码+解码)。

将捕获的编码帧保存到文件中。

在执行用例时、使用运行时间菜单启用运动检测。

Capture Settings (捕获设置)-> SCD mode Selection (SCD 模式选择)-> Enable Motion detection on Channel-0 (在通道0上启用运动检测)

在函数(Demo_eventHandler)中添加了日志 、以了解演示应用程序已接收到的事件。

我只能看到用于 HDMI/TV 连接的初始事件接收、如下所示:

DEMO:接收到的事件=[0x0006]

但是、一旦我如上所述启用了运动检测、就不会捕获运动检测事件接收的日志。

检查下面的运动事件是我所做的、

启动演示应用程序->启用保存->将摄像头指向空闲点->使用运行时菜单启用运动检测。

需要以下项目的信息:

1.如何使用演示应用在 TI8148 DVR RDK 上测试运动检测。

2.是否需要对运动检测的默认应用程序进行任何特定更改。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要获得 DVR_RDK 支持、我们建议您联系我们的合作伙伴:

    e2e.ti.com/.../660422

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何论坛页面向合作伙伴提出疑问、或只需通过所述的邮箱 ID (sales@pathpartnertech.com)联系他们。

    此致
    Sudhakar