This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:具有 EDMA 的 GPMC 同步突发

Guru**** 2966100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664174/rtos-am4376-gpmc-synchronous-burst-with-edma

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我们需要将 数据 从 FPGA 内部 RAM 传输到 ARM am4376 DDR3。

GPMC NOR 闪存与之类似, 它们之间连接了具有总线16位宽度的同步模式。

是否可以用16个字的突发来处理 EDMA3?

 在 转移到 DDR3之前、ARM 是否与内部 FIFO 一起工作?

我在解释它的手册中查找方框图?

谢谢

Pascal