This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:USB CDC 枚举问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662617/omap-l138-usb-cdc-enumeration-issue

器件型号:OMAP-L138

我正在尝试使用 Starterware 的库将 USB (CDC)集成到我的代码中、 但它不起作用,当我检查 CFGCHIP2寄存器的值  是0x000109F2,USBPHYCLKGD 是0,通常它必须是1,我认为这是问题,为了使该位变为1,我应该做些什么更改?  为什么时钟没有检测到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我想知道要为 USB (CDC)枚举启用哪些所有中断。 我需要将其集成到引导加载程序中。

    此致
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    您是否已经在 StarterWare 中提到了我们的 USB 示例? 可在此处找到:\examples\lcdkOMAPL138\USB_dev_serial

    此外、如果您尚未看到它、我们在 Starterware USB wiki 中提供了一个部分、其中介绍了 CDC 器件枚举的步骤、网址为 :processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_USB

    如果您尚未完成此操作、请查看这些内容、如果您仍需要更多指导、请告知我们。