This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSCSK8127:TMDSCSK8127评估套件的 U-boot

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661163/linux-tmdscsk8127-u-boot-for-tmdscsk8127-evaluation-kit

器件型号:TMDSCSK8127

工具/软件:Linux

我的应用程序不允许在评估板上配置或安装 SD 卡。   我需要能够将 u-boot 放入 NAND 闪存中。  通过与 TI 支持和论坛联系、我得知8127与8148非常相似、相同的实用程序应该能够在两者上运行。   我完成了 DM814X AM38x PSP Flashing Tools Guide 中包含的步骤。   我使用了为8148 SDK 发行版指定的 u-boot.min.nand 映像。   映像被编程到闪存。  我更改了引导模式、在控制台上看不到任何活动。   

1. 此 u-boot 是否与8127评估板兼容?

不确定8127评估板上的串行控制台和/或其他外设是否需要进行不同的配置。  TI 还建议使用 DM8127摄像机套件中的 uBoot。

2.能否识别8127摄像机套件中的 uBoot、此 uBoot 是否与 CCS 闪存写入器实用程序兼容?

8127 SDK 附带一个 u-boot.img 文件。  此映像比 u-boot.min.nand 映像大得多、该映像与闪存写入器实用程序关联。  它未标记为引用的第一级、第二级或其他级引导加载程序。  我已刷新 u-boot.img 并且未收到引导提示。   

3. 是否有开发工具、软件、应用程序可用于对8127上的 u-boot 进行编程、而不使用 SD 卡?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够获取位于8127 SDK nand 目录下的 MLO 文件、将其刷写到存储器中、并在8127评估板上出现提示。

     

    参考文档包含在:

    processors.wiki.ti.com/.../Boot_Sequence              

     

     

    SD 卡引导(FAT)分区上的文件

    应用程序或脚本

    SD 卡上的实际文件名

    X 加载程序

    MLO

    U-boot

    u-boot.bin

    Linux 内核

    uImage

    引导脚本

    BOOT.SCR

     

    必须重建此 MLO 映像以支持 Cisco 特定的硬件和 SPI NOR 闪存启动。

     

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    可以在此处找到 IPNC RDK UG

    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    谢谢你
    Cesar