This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SD 卡克隆

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663206/linux-am5728-sd-card-cloning

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想创建一份我在 am5728板上使用的 SD 卡上所有内容的备份/副本。 只需复制和粘贴所有文件似乎都不起作用、因为它们具有绑定的权限设置。 在 SD 卡上制作引导分区和 rootfs 分区的副本是否有其他方法? 请告诉我。  

谢谢、

Eeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eeshan、

    最好的方法是使用 dd 命令制作 SD 卡的镜像副本。

    将 SD 卡放在主机上、然后键入此行进行备份。
    # dd if=/dev/sdX of=./am57xx_sdcard_backup.img

    但是、由于 SD 卡的大小为16GB、因此它将创建一个内含大量空空间的映像、因此您可以改用此命令并压缩该映像。
    # dd if=/dev/sdX | xz >./am57xx_xz_compressed_sdcard_backup.img.xz

    使用以下命令将映像重载回 SD 卡:
    # dd if=./am57xx_sdcard_backup.img of=/dev/sdX
    或用于压缩图像
    # xz -dc ./am57xx_xz_compressed_sdcard_backup.img.xz | dd of=/dev/sdX

    注意:/dev/sdX 必须指向您的 SD 卡设备、因此请在此处小心操作、这样您就可以擦除 HDD、而且这些命令也比较高级、因此您必须仔细检查管道、并在按 ENTER 键之前思考管道的功能。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找 Windows 替代产品、请使用 Win32DiskImager 创建驱动器的图像。