This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:在 U-boot 中启用 I2C1

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663459/am3352-i2c1-enable-in-u-boot

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65217、

尊敬的所有人:  

       我们制作了一个具有 AM3352 处理器、1GB DDR3和8GB eMMC 闪存的定制板。 在我们的设计中、PMIC (TPS65217和 EEPROM)连接到 I2C 总线1。 在 TI SDK 中、代码流基于 I2C 总线0。 如何自定义 U-Boot,以便我们能够执行进一步的程序。 我们目前正在使用 AM3352 处理器进行量产、以便进一步了解。 您能否提供解决此问题的步骤。  

此致、

Avinash N