This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:TMS320C5505汇编

Guru**** 2977930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663423/tms320c5505-tms320c5505-assembly

器件型号:TMS320C5505

尊敬的:

您能解释一下这条指令吗

 AC1 = Copr (#HWAFFT_COMPUTE、AC0、dbl (* AR0))、dbl (*(AR1-T1))=AC1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    您从何处提取此指令?
    是否有任何参考?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hwafft.asm 文件...由于我没有获得所需的 FFT 输出、所以我尝试理解 TI sprabb6b 文件夹中提到的 hwafft.asm 中给出的每个指令的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    请参阅 www.ti.com/.../sprabb6b.pdf 中有关软件控制的第3.4节
    Copr 是一个协处理器指令、在本例中为代码中提到的"init 8-pts FFT"。

    Lali