This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:OMAP 5912 ZZG

Guru**** 2919560 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663922/ccs-omap-5912-zzg

Thread 中讨论的其他器件:OMAP5912

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我不熟悉 OMAP 处理器。 我在大学实验室有一个评估板。 OMAP 5912 zzg 处理器。 该芯片是否具有内部闪存? 我可以向它写入和读取程序、或者它旁边有一个 Nand 闪存芯片。 如果它具有内部闪存 ARM 或 DSP、我如何读取它? Code Composer Studio 与 j-link 或 XDS560编程器配合使用?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Berkerligil、

    您发现了一款基于非常旧的 TI 处理器- OMAP5912的电路板。 TI 网站上不再提供此处理器、但我建议您先查看一些可用作起点的文档:
    OMAP5912多媒体处理器器件概述和架构参考指南:
    www.ti.com/lit/ug/spru742/spru742.pdf
    OMAP5912多媒体处理器初始化参考指南:
    www.ti.com/.../spru752c.pdf
    OMAP5912多媒体处理器直接存储器存取(DMA)支持参考指南:
    www.ti.com/.../spru755c.pdf

    和电路板指南硬件设计规格:
    omap.spectrumdigital.com/.../osk5912_hwspec.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢尊敬的 Cvetolin Shulev。 我读取了 OSK 5912、但我无法决定是否可以在没有 Nand FLASH 的情况下进行电路? 如果我知道没有闪存、我可以将我的代码下载到5912芯片、或者我必须向其添加 nand flash?。 我的意思是这个芯片有用于保存代码(如 AVR、pic、STM32)的内部闪存存储器。 因为我在上面看到了 JTAG 端口、但我不确定

    如果您说的是确切答案、我可以使用这个5912芯片开始我的项目

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAP5912应用处理器没有集成的闪存。 它具有 NOR 和 NAND 闪存接口。 但是、如果您的电路板是 OMAP5912入门套件(OSK)、它会配备32 MB NOR 闪存和 NAND (通过扩展卡)。 有关详细信息、请参阅以下位置的表2:
    omap.spectrumdigital.com/.../osk5912_hwspec.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道、如果我编写一个软件 CCS Studio、会将其加载到 NOR 闪存中、而不是加载到 DSP 芯片中。 如果我读取或闪存、我将读取本例中的软件代码。 谢谢