This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:EEPROM 编程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663906/am4377-eeprom-programming

器件型号:AM4377

您好!

我们已基于 AM4377 IDK 创建了定制板。

目前、我们使用默认的 TI 板信息(REF:AM437x IDK 硬件手册、ID 信息)来启动使用 AM437x IDK 的 UBoot 的板。

但是、由于这是定制电路板、我们应该使用自己的电路板 ID 信息、还是仍然使用 TI 电路板信息?

谢谢

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    您可以随意添加您的板 ID 说明。 您可以通过添加电路板说明来实现此目的、例如在中针对"AM43_IDK"完成
    /u-boot/include/configs/am43xx_evm.h

    /u-boot/ti/am43xx/board.h

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢茨韦托林的快速反应。
    在我将此标记为"已解决"之前、只需检查一下、如果我们添加了电路板信息、我们是否应该将其发布到 uBoot 社区?

    谢谢
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    U-Boot 在 GPL-2.0+许可证下运行。 以下是更多详细信息:
    github.com/.../COPYING
    您可以将修补程序发布到 U-Boot 社区、但我认为这不是强制性的。 如果您正在销售电路板、则应公开您的源代码。 一个机会是 U-Boot 社区、另一个机会是在您的网站上发布它。

    BR
    Tsvetolin Shulev