This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:ISS 复位后的硬件异常

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662702/dm385-hardware-exception-after-iss-reset

器件型号:DM385
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我在基于 DM385和 IPNC_RDK 的系统上工作、 在运行时更改传感器分辨率时遇到问题-软件崩溃、出现硬件异常。

通过更改分辨率的工作流程-停止 ISS、重新配置到新的分辨率、启动 ISS。

我现在尝试在 ISS 停止函数 ISS_captStop()中重置 ISS,使其行为与系统启动时相同:

   iSS_regs->iSS_HL_SysConfig |= 0x1;

但硬件异常是在 ISS 复位后立即引起的。 原因可能是什么?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为需要进行更多实验、以便更好地了解这种行为。

    下面是一些可能的实验

    1) 1)在正常运行期间(不更改传感器分辨率)、您是否可以尝试重置 ISS 并检查行为?

    2) 2)当硬件异常发生时、读取状态寄存器以更好地了解异常

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢你的答复。

    您指的是哪些状态寄存器(M3或 ISS)?  我们可以获得哪些信息来帮助了解异常原因?

    对于我原来的问题: 我放弃了重置 ISS 的想法,因为在这种情况下它不正确-不同的链接(相机、OSD、VNF)。

     处理 ISS 、并且不会知道 ISS 复位。

    现在可以解决在 Ructime 中更改传感器分辨率的问题。 问题在于 H3A 的初始化-它始终(重新)以原始分辨率启动、系统从开始。

    此致、

    Eduard