This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GP EVM 引导问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663608/linux-am5728-gp-evm-boot-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 AM5728的 EVM 板。

我已从以下链接下载了它的 SDK:

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

我已按照链接中所述的步骤刷写 SD_CARD、如下所示:

然后、我已将 SD_CARD 插入 EVM。然后、将 USB 电缆与系统和设置串行通信连接。

当启动模块时、我可以看到终端上的调试打印、如下所示:

[3.46492] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB

[3.474667] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB

[3.484833] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB

[3.485485] mmcblk1:P1 P2 P3[3.498383]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30

[3.535441] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件

[3.541573] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110

[3.581810]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0

[3.588758] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)

[3.595548] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用

[3.599240] vmmcwl_fixed:正在禁用

[3.603176] ldousb:正在禁用

[3.606408] ALSA 器件列表:

[3.609386]未找到声卡。

[3.613462]正在等待根设备 PARTUUUUUID=7846ae34-02...

现在、我的设备已挂起。

我应该怎么做?

如果需要任何更改或配置、请告诉我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    由于 SD 卡的类型、您会看到此问题。 请查看 此主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用了4类 SD_CARD、最后 SD_CARD 具有启动功能。
    am57xx-EVM 的任何默认登录凭证?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、只需键入 root 即可。 您能否发布无法正常工作的 SD 卡的类型和型号? 可能是我们可以找到与其他用户的 SD 卡的相似之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如您告诉登录凭据的那样、我已经对其进行了检查。
    工作正常。


    SD_card 详细信息:
    名称:SanDisk ultra
    型号:SDSQUNB-016G-GN3MN
    类:10.
    内存:16GB