This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:大型 EtherCAT 帧处理

Guru**** 2964110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662947/am3359-large-ethercat-frame-handling

器件型号:AM3359

代表客户:

 

问题:

PRU-ICSS 能否处理超过1514字节的分频帧?

 

背景:

当一个从机的一个同步管理器的访问被划分为2帧时、第二个帧访问的物理地址被使用为第一个帧访问的同一地址。  换言之、无法正确访问划分为2个帧的数据。

 

如果 SM3输入=2048Byte、则 EtherCAT 主站会将 SM3输入=2048Byte 分成2帧(934Byte 和1114Byte)、因为不会超过 MTU (1514Byte)。  在这种情况下、客户希望物理内存中的第2个帧的偏移量=934、但实际上、第2个帧的偏移量=0。

 

此致、

高

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gou、

    这是一个已知问题、已在勘误表中列出。 请指明问题的严重性/优先级、以便我们可以相应地计划重新访问并解决问题。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常感谢您的回复。  我明白了。  我将检查并报告您与客户特定信息的脱机信息。

    此致、

    高