This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:DSPF_sp_fircirc()库函数不起作用

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662562/tms320c6657-dspf_sp_fircirc-library-function-doesn-t-work

器件型号:TMS320C6657

很确定该代码是错误的。 就在电池组的右侧、您可以看到在设置其值之前使用了"i"。  此外、它看起来"x pointer"、x_ptr、永远不会递增。 不确定测试方法、但它在这里不起作用、看起来不正确。  让 TI 更有能力。  在库函数损坏、CCS 和不存在的技术支持这一残酷的笑话之间、您可能会失去一个客户、一年购买数百万美元的产品。  成本降低很重要、外包是实现这一目标的一种方法、但当产品质量受到影响且遭受巨大损失时、或许是时候重新评估该决定了。

void DSPF_sp_fircirc (const float * x、float * h、float * restrict y、
int index、int csize、int nh、int NY)
{
int i、j;
/*循环缓冲区块大小=((2^(csize + 1))/4)浮点数*/
int mod =(1 <<(csize - 1))-1;
float *x_ptr =(float*)&x[索引];
_float2_t x_10、x_21、x_32、x_43、x_54、 H_10;
__float2_t sum1、sum2、sum3、sum4;

_nassert (nh >=2);
_nassert (nh % 2 = 0);
_nassert (NY >=4);
_nassert (NY % 4 = 0);
_nassert (((int) x % 8 = 0);
_nassert (((int) y % 8 = 0);
_nassert (((int) h % 8 = 0);

#pragma MUST_ITERATE (1、、、)
for (j = 0;j < ny;j+=4)
{
总和1 = 0;
sum2 = 0;
总和3 = 0;
sum4 = 0;

x_10 =_amem8_f2_const (&x_ptr [(i)&(mod)]);
x_32 =_amem8_f2_const (&x_pt[(i+2)&(mod)]);
x_21 =_ftof2 (_lof2 (x_32)、_hif2 (x_10));

/*注意:以相反的顺序给出的 h 系数:{h[nh-1]、h[nh-2]、...、h[0]}*/
#pragma MUST_ITERATE (1、、、)
对于(i = 0;i < nh;i+=2){
h_10 =_amem8_f2_const (&h[i]);
x_54 =_amem8_f2_const (&x_pt[(i+4)&(mod)]);
x_43 =_ftof2 (_lof2 (x_54)、_hif2 (x_32));

sum1 =_daddsp (sum1、_dmpysp (x_10、h_10));
sum2 =_daddsp (sum2、_dmpysp (x_21、h_10));
sum3 =_daddsp (sum3、_dmpysp (x_32、h_10));
sum4 =_daddsp (sum4、_dmpysp (x_43、h_10));

x_10 = x_32;
x_21 = x_43;
x_32 = x_54;
}
_amem8_f2 (&y[j])=_ftof2 (_hif2 (sum2)+_lof2 (sum2)、_hif2 (sum1)+_lof2 (sum1));
_amem8_f2 (&y[j+2])=_ftof2 (_hif2 (sum4)+_lof2 (sum4)、_hif2 (sum3)+_lof2 (sum3)));
}
} 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给 DSPLIB 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lemmiwinks、

    我已经分析了代码、并同意您对函数中使用的索引所做的分析。 我n`t 了该 DSPLIB 函数的测试用例、并注意到该函数的自然 C 版本的结果始终与代码的固有 C 版本匹配、因此该测试用例中的验证步骤似乎报告了任何错误。

    我们已联系开发团队并报告了此问题。 他们目前计划在2018年上半年末推出新的 DSPLIB、并将在该版本中解决此问题。 您可以使用将显示在发行说明中的错误 ID PROC_libs-282来跟踪此情况。

    如果这是您项目的紧急优先事项、请联系您当地的 TI 办事处。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lemmiwinks、

    我们已经能够使用以下代码解决此 DSPLib 函数的问题。  请查看更新后的文件 、并告知我们这是否适用于您的应用程序、而不会出现任何问题。

    e2e.ti.com/.../DSPF_5F00_sp_5F00_fircirc.c

    如果此操作解决了您的问题、请通过将其标记为已解决来关闭帖子。

    此致、

    Rahul