This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:CSI CAL 驱动程序虚拟测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663318/linux-am5718-csi-cal-driver-virtual-test

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

大家好!

我已经拥有 AM5728 SoC 的开发板、我们希望测试"CAL_MIPI 摄像头驱动器。

但遗憾的是、AM5728 SoC 不支持"CSI CAL 支持"。

那么,在没有真正硬件的情况下,是否有任何方法可以测试“cal”驱动程序?

此致、谢谢!

Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这在 AM572x 平台上是不可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser;

    是否有任何其他方法可以在没有硬件的情况下测试校准驱动程序?
    我将介绍 Yocto Build 的"qemu"接口、该接口将提供虚拟化支持。

    此致、谢谢!
    Nikunj Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikunj、

    我不知道虚拟测试 CAL 驱动程序的任何方法。 很高兴知道您是否成功尝试了一些东西。

    此致、
    Manisha