This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IPNC-RDK-CSK:DM38x 计时器和 PWM 功能

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663879/linux-ipnc-rdk-csk-dm38x-timer-and-pwm-functionality

器件型号:IPNC-RDK-CSK

工具/软件:Linux

我尝试在 TIMX_IO 引脚上获取 PWM 输出、但 IPNC RDK 中似乎没有 PWM 驱动器。 此外、t81xx.dtsi 中似乎仅定义了 timer1和 timer2、dm38x-csk.dts 文件中引用了该文件。 这种观察结果是否不正确、或者我是否应该能够添加 PWM、使其显示在/sys/class/pwm 中并按照此处所述进行控制: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PWM_User's_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 IPNC RDK 中不支持 PWM。 必须添加此支持。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心这个。 是否有推荐的添加此功能的方法? 我尝试添加其余的计时器(3到8)并反向移植 OMAP-dmtimer-PWM 驱动程序。 内核模块会加载、但我在/sys/class/pwm.中仍然看不到任何器件