This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:实际可用的 TC 范围

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661863/tms320dm368-actual-available-tc-range

器件型号:TMS320DM368

您好!

根据数据表、外壳温度的绝对最大额定值为85°C 实际可用值的温度是多少? 我正在考虑通过下一个设计缩小我们的产品尺寸。 我担心这个温度。 如果您有相关信息、请告诉我。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中提供了唯一可用的信息

    谢谢你
    Cesar