This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:仿真器安装

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663142/tmdscsk388-emulator-installation

器件型号:TMDSCSK388

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

您好!

是否有 ti_emupack_setup_.......版本 适用于 Windows 7 64位的_win_32.exe?

我安装了32位版本、但在通过视频流演示运行时无法获得正确的响应。 我在使用超级终端或 Tera Term 时得到的唯一响应是 CCCCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅当您使用 CCS 连接到电路板时、才需要仿真包。 如果您已经安装了 CCS、则无需单独安装仿真包、因为它将与 CCS 一起安装。

    谢谢你
    Cesar