This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:调试探针 XDS200能否与芯片的 ARM9和 DSP 配合使用?

Guru**** 2983100 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663773/omap-l138-can-debug-probe-xds200-be-used-with-both-the-arm9-and-the-dsp-of-the-chip

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 TMDSEMU200-U

我们希望在未来的产品中使用 OMAP-L138。 这就是我们希望使用 OMAP-L138 LCDK 评估此芯片的原因。

在对调试探针进行一些研究之后、我有点困惑。 XDS200产品页面显示:"支持的设备:... 大多数 DSP (C54x、C62x、C67x 除外)"。 XDS200 wiki 页面显示:"XDS200支持我们的 Stellaris、C2000、Hercules、Sitara、C66xx、 C64x+、C674x、C"。 由于 OMAP-L138内的 DSP 是 C6748、我不确定是否可以使用该探针。

是否可以确认 XDS200调试探针可用于通过 Code Composer Studio 7调试 OMAP-L138的 ARM9和 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道产品文件夹中存在这种差异。 您应该能够将此调试探针用于 ARM9和 DSP。
    但是、让我向设计团队确认一下。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不同系列 C67x 器件的发布之间存在时间差异、遗憾的是、命名约定已变得有点混乱。 TMDSEMU200-U (XDS200)调试探针以及 OMAPL138器件的 ARM9内核完全支持 C674x 器件。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔