This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:将 SPI 端口用于 POTS 接口

Guru**** 2949810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663235/tmdsevm437x-using-spi-port-for-pots-interface

器件型号:TMDSEVM437X

我的客户需要 通过定制接口板向 AM437x EVM 添加 POTS 电话接口。  

J30是否具有连接到第二个 AIC3106编解码器或类似器的 MCASP 接口所需的所有接口?  据了解、它适用于 SPI、但我们正在尝试确定它是否也可用作具有适当软件配置的 POTS 的模拟编解码器接口。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x GP EVM 原理图可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../AM437X_EVM_Boards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我转发产品页面上的原理图链接、客户已经查看了该链接。  客户询问的问题可能是应用工程师可以直接回答的。  如果您阅读了问题、客户显然了解相关端口的预期用途、但希望了解它是否可用于其他应用。

    如果客户可以找到一种以 TI 的 EVM 为基准的方法来完成实施、则可以极大地帮助他们解决开发过程中可能出现的任何问题。  答案是否定的、但我们至少需要有人来考虑这个问题。

    谢谢、RJ   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我读过您的问题、我的印象是您的客户没有原理图、否则他们自己很容易回答。 您在 J30上路由了 McASP0和 I2C 以及许多 GPIO。 您可能需要外部电平转换器、但否则、您可以将第二个 AIC3106连接到 J30。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 BISER!