This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:是否可以在 TDA3MA 上实现安全功能?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663661/tda3ma-can-safety-function-be-implemented-on-tda3ma

器件型号:TDA3MA

尊敬的 TDA3MA 团队成员

您好~

 TDA3MA 中没有 ARM Cortex-R 内核。  

安全功能是否可以 由  TDA3MA 的 ARM Cortex-M4内核在 TMS570L 系列产品(Hercules)完成后实现?

我期待你的答复。

此致~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TDA3x 具有许多安全特性、可用于实现安全功能。 它已通过 ASIL B 器件认证。 R5F 内核或 M3的选择并不会真正影响安全功能的实现。 需要注意的一点是、Hercules 具有锁步 R5F、而 TDA3x 的 M3没有硬件锁步、但可以执行软件锁步。 我建议您查阅 TDA3x 安全手册、以了解此器件支持的所有安全功能。

    此致
    Yashwant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    除了 Yashwant 所说的内容、您还可以查看有关在 VisionSDK 中集成各种安全模块的本文档:
    www.ti.com/.../sprac41.pdf

    此致、
    Yordan