This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:适用于 Windows 的 USB 主机启动工具

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663802/am5728-usb-host-boot-tool-for-windows

器件型号:AM5728

您好、香榭丽舍

客户已成功从 USB 外设引导 AM5728、他参考了下面的 wiki wbsite、并在 Linux 中使用了 usbboot-stand-alone、DFU-util。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_U-Boot_User's_Guide#Using_USB_Device_Firmware_Upgrade_.28DFU.29


但是、由于项目要求、他需要主机工具、如 Windows 中的 usbboot-stand-alone。  

Windows 中是否有这样的主机工具?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    我们拥有适用于 DRA7x 汽车器件的该工具的 Windows 版本、可从 CDDS 下载:

    e2e.ti.com/.../2128963

    您也可以使用 AM57x 器件进行试用。

    此致、
    帕维尔