This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LINUXSDK-OMAPL138:如何创建 uImage。

Guru**** 2956170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663611/rtos-linuxsdk-omapl138-how-to-create-uimage

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我有一个问题。

我无法理解。

总是说您不支持 mcsdk。
并告诉他们使用处理器 SDK。

处理器 SDK 应该更好、但我的外观不会更好。

为什么在 SOC 中使用 u-boot?您是否仅在处理器 SDK 上分发 zImage?
我使用了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09。
我使用了 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.02.00.09。

上述 PROCESSOR-SDK 仅具有 u-boot、但没有 uImage。
因此、我将其设置为使用 setup.sh 运行 tftp / NFS。
我做到了一切。
但是、不会创建 uImage。

您是否确实知道该封装错误?

提供此映像(u-boot 和 zImage)。
您是否不必告诉他们如何进行测试?

u-boot 和 zImage 是否已加载并正常工作?
还是将在您提供的处理器 SDK 配置中创建 uImage?

为什么在提供 tftp /NFS 模式时不创建 uImage?
在提供 SDK 的同时、您是否提供 tftp / nfs 模式、这两者不是吗?
为什么未提供 uImage 并将其配置为使用 u-boot?

您会问我是否有预构建的映像。

我有。

您知道。
提供 uImage 是 mcsdk、而不是处理器 SDK。

处理器 SDK 是 zImage。

尝试安装这两个 SDK。
您将看到任何地方都没有 uImage。

如果我不知道、请告诉我。

我更愿意首先使用 tftp / NFS 进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我找到了一种方法。

    我在这里的论坛上的一个主题中找到了它。

    e2e.ti.com/.../406197

    然后、在工作中度过一段美好的时光。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享该解决方案。

    BR
    Tsvetolin Shulev