This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:RTOS/66AK2H14

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663426/rtos-66ak2h14-rtos-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我使用的是66AK2H14处理器和 CCS v7。

我必须测试 SPI、I2C、超链接、SRIO、EMIF 接口,其中一些应用程序在 DSP 上运行,有些应用程序在 ARM 内核上运行。

我希望通过集成所有应用程序来创建单一的最终应用程序。

我的疑问是、我是否可以这样做、因为有些应用程序在 DSP 上运行、而有些应用程序在 ARM 上运行。

请帮我解决这个问题。

谢谢、

Mahima Shanbag。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]希望通过集成所有应用程序来创建单一最终应用程序。

    我的疑问是、我是否可以这样做、因为某些应用程序在 DSP 上运行、而某些应用程序在 ARM 上运行。

    是的、可以在 ARM 上运行某些应用、在 DSP 上运行某些应用。 您甚至可以在 ARM 上运行 Linux 操作系统、在 DSP 上运行 RTOS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    我们不使用 Linux,而是使用的 RTOS。 我们可以在 ARM 上运行 RTOS 吗?

    如何将不同的项目集成到 CCS 中的最后一个项目中? 我已经创建了一个在 DSP 上运行的 I2C_ARM 项目和 EMIF_NAND 项目。

    我想将其集成到单个项目中。 如何在 CCS 中执行此操作?

    请指导我。

    谢谢、

    Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../L

    K2H/K2E/K2L EVM 使用辅助引导加载程序(SBL)来配置与电路板相关的设置并执行用户应用。 用户应用可以是单核或多核、并在 DSP 内核或 ARM 内核上执行。 唯一的限制是加载段不能与 SBL 使用的存储器空间重叠。

    K2H/K2E/K2L SBL 支持使用 SPI NOR 的 ARM 主器件引导"

    因此、是的、您可以在 ARM 内核上引导 RTOS。 要在不同内核上运行应用、您应该在 Processor SDK RTOS 中看到 IPC 示例。 这是一个利用不同内核的多核示例。 有关 SysBIOS (RTOS 内核)的其他指南可在此处找到:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS

    此致、
    Yordan