This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:USB 3.0集线器连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663733/am5726-usb-3-0-hub-connections

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI:

我想在 PCB 上的 AM571X 之间使用3.0 USB 集线器。

在 EVM 上、从 AM572X 到集线器的上游侧连接为 TX 到 RX 和 RX 到 TX

 从集线器到 USB 连接器的下游端连接 为 TX 到 TX 和 RX 到 RX

我的问题是、如果下游端口连接到其他 AM571X USB 控制器、而 集线器到 AM571X 的连接 是 TX 到 RX、RX 到 TX?。

谢谢、

Sreedhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请在下面提供有关 USB 集线器定制设计的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的图和 EVM 原理图都是正确的。 为了解释 EVM 原理图、在 USB 3.0主机和器件连接器中交叉连接信号。 请参阅此处的 A 和 B 连接器引脚排列: www.interfacebus.com/usb-cable-diagram-30.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您在 TUSB8041-EVM 上的 USB3.0主机和器件连接器上的确认、根据连接器引脚说明、这些器件在上流和下流上均连接了 TX 和 RX 至 RX

    但是、当信号(差分 TX 和 RX)连接到上游 AM572X EVM 上的 AM5728时、我对信号(差分 TX 和 RX)的担心会被交换。
    我也必须像我的图一样,用同样的方法进行蒸汽熨烫,请确认。
    在我的图中、上游和下游都从集线器连接到 TX 到 RX 和 RX 到 TX、例如 AM572X EVM 上行连接。

    谢谢、
    Sreedhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的图是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢