This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:电源和摄像头

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663738/beaglebk-power-supply-and-camera

器件型号:BEAGLEBK

您好!

我将 BeagleBone Black 用于一个项目。但我对应该使用哪种 TI 电源(电池)稍微感到困惑。 如果 BeagleBone Black 与 TI 电源以外的任何其他电池一起工作、请提供建议。

摄像头问题也是如此。 是否可以使用任何其他摄像头(TI 部件以外的其他摄像头)来有效地拍摄照片?

那么、您能否帮助我了解一下用于 BealgeBone Black 的电池和摄像头类型。

此致、

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BeagleBone Black 不是 TI 产品。 它由 www.beagleboard.org 设计和提供支持请将您的问题直接发送给他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在我们参与 IICDC 竞赛的过程中,我们被指示只使用 TI 组件。 因此、我们需要与 Beagle Bone Black 兼容的摄像头和电源的 TI 组件。

    因此、如果有任何此类组件、请告知我们。

    此致

    Rakesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此论坛仅支持与用于 Sitara 处理器的芯片、硬件、Linux、Android 和 TI-RTOS 相关的技术问题。 我们无法为您提供帮助。