This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:上电期间 RSTOUTn 释放

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663784/tda2sg-rstoutn-release-during-power-up

器件型号:TDA2SG
主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好、团队、

客户尝试了两次 RSTOUTn 实验

 -1)如果 RESETn 在 PORz 之前被释放、RSTOUTn 在 PORz 之后输出2ms。

 -2)如果 RESETn 在 PORz 之后被释放、RSTOUTn 在 PORz 之后输出2ms、而不是 RSTOUTn。
根据 TDA2数据手册中的加电序列、RESETn 到 RSTOUTn 的延迟为2ms。 但根据观察结果、RSTOUTn 位于 PORz 之后、而不是 RESETn。

请明确在加电期间、RESETn 和 PORz 之间的哪一个将释放 RSTOUTn。

 探测图附在 PPT 文件中。

谢谢、
劳埃德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    - PORz 引脚是上电全局冷复位。 (即系统正在通电)

    - RESETn 引脚是全局热复位(系统之前通电、无需重新复位所有内容)

    - RSTOUTn 引脚允许系统中的其他 IC 进行复位。 该引脚在每次全局复位(热或冷、软件或硬件)时置为有效(低电平)。 低电平信号会延长一毫秒。

    在1)和2)这两种情况下、您都将发出全局冷复位。 这就是为什么 RSTOUT 在 PORz 之后失效的原因。 (非 RESETn)。

    请尝试发出热复位。 这可以通过在系统运行时将低 RESETn 置为有效、然后对其进行降级来实现。 您应该观察 RSTOUT 置位和延迟置位。

    另请注意、数据手册要求在加电期间同时将 RESETn 和 PORz 取消置位。 因此,无论备注(14)是否显示“resetn 后延迟”或“Porz 后延迟”,但实际上它是在 PORz 之后,因此我将请求文档团队更新备注。

    谢谢、

    STAN