This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:多个 EDMA 通道

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663129/tda3xevm-multiple-edma-channels

器件型号:TDA3XEVM

大家好、

我希望在 VISION SDK 级别激活两个 SPI DMA 通道。 第一个通道应用于引导从内核、另一个通道应用于通过 SPI 从外部主器件接收数据。 我希望在第二个通道中使用 CSL_EDMA3_CHA1_MCSPI0_RX 和 CSL_EDMA3_CHA1_MCSPI0_TX 事件。 但是、我的应用程序在函数 EDMA3_RM_LOADResource 中失败、因为资源管理器不拥有此资源。 如何将其他渠道分配给资源管理器?

此致、
Sasa

P.S. 我使用的是 VSDK 2.12.0.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sasa、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sasa、

    在进行资源分区时、不会将相应的通道分配给运行的内核。

    您能否查看常见问题解答页面 processors.wiki.ti.com/.../PDK_FAQ

    此致、

    Prasad