This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:关于摄像头从 OV10635更改为 AS0140AT

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663646/tda2hg-about-camera-change-from-ov10635-to-as0140at

器件型号:TDA2HG

你(们)好,先生  

我们希望将摄像头从 OV10635更改为 AS0140AT。 对于 EVM、硬件设置与使用913/914相同。

TI 是否有为 AVM 应用程序执行驱动程序配置的文档或任何提示?

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    VisionSDK 支持基于 AR0140AT 的称为 TIDA00262的摄像头模块。 该特定的摄像头模块与 UB964连接。
    UB913的配置取决于传感器、UB913、使用的晶体和 UB913的其他 H/w 配置之间的连接。

    请比较 TIDA00262和您的摄像头模块的原理图、以确定所需的 UB913配置变化
    www.ti.com/.../TIDA-00262

    此致、
    Sujith