This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320c5535:使用 FIR 函数时 DSPLIB 出现问题

Guru**** 2928410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661711/ccs-tms320c5535-problem-with-the-dsplib-while-using-the-fir-function

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试使用 DSPLIB 中包含的 CONVOL 函数进行音频滤波、编译时没有错误、并且成功加载代码。 问题是此函数不返回任何值、然后在检查代码后、我看到以下代码 "错误、无法从非基元位置加载"、我不会否认问题所在、因为在运行时控制台不会给出任何错误。 换句话说、它正在运行、但当调用函数 CONVOL 时、不会产生结果。

我附加了一个屏幕截图、您对如何解决这个问题有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ALE、
    您是否正在使用 DSPLIB 中的卷积示例?
    C:\C55_LP\C55_DSPLIB_3.00\C55_DSPLIB_03.00.03\Examples\Conv2

    您是否编写了自己的卷积例程?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    是的、我将该示例用作参考、我还发现在尝试使用 DSPLIB 的其他函数时存在相同的问题。 无警告编译期间没有错误、但也没有输出和同一消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ALE、

    您能否查看之前有关非基元错误的主题、了解其是否有用?
    e2e.ti.com/.../3325

    Lali