This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:QT 安装问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663691/linux-processor-sdk-am335x-qt-install-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我已根据 QT 实际操作中所述的实验2为 AM335x 入门套件配置了 QT 5.7.1 、但即使在配置工具链后、仍会出现错误、因为"QT 版本未正确安装、请运行 make install (请运行 make install)"。 当在套件选项中配置具有相同 QT 版本的器件时、套件在项目窗口中不可见。

下面是项目配置的屏幕截图

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dattatray、

    在从同一终端窗口调用 qtcreator 之前、必须先获取/home/dattatray/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09/linux-devkit/environment-setup。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在执行实验步骤1后、我已经解决了这个问题。 SDK 目录中的实验2中的示例、实验3示例正在工作

    但现在我在构建 QT Control 应用程序时给出了以下错误

    QQmlApplicationEngine 加载组件失败
    QRC:/main.QML:1模块"QtQuick"未安装
    QRC:/main.QML:3模块"QtQuick.Dialogs"未安装
    QRC:/main.QML:2模块"QtQuick.Controls"未安装
    QRC:/main.QML:1模块"QtQuick"未安装
    QRC:/main.QML:3模块"QtQuick.Dialogs"未安装
    QRC:/main.QML:2模块"QtQuick.Controls"未安装
    QRC:/main.QML:1模块"QtQuick"未安装
    QRC:/main.QML:3模块"QtQuick.Dialogs"未安装
    QRC:/main.QML:2模块"QtQuick.Controls"未安装

    此错误是否意味着目标或主机上未安装 QTQuick、以及如何安装

    其次、是否需要填充以下路径才能正确编译?
    #用于在 Qt Creator 代码模型中解析 QML 模块的其他导入路径
    QML_import_path =

    #用于解析仅用于 Qt 快速设计器的 QML 模块的其他导入路径
    QML_designer_import_path =
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    谢谢、抱歉、我忘记添加我正在使用您建议的 AM335x 定子套件上的 Debian 9.1映像、我找到了解决此问题的方法、只需在目标上安装缺失的库即可。
    这是正确的方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我厌倦了从命令行运行应用程序时、为什么我遇到以下错误、SDK 不是这样

    QXcbConnection:无法连接到显示器
    已中止
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过执行 此帖子中的步骤向 Processor SDK 添加 XCB 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不再使用 SDK。 我正在使用 Debian 9.1映像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿在从事不受 TI 员工支持的工作时浪费 TI 资源。 此论坛不支持 Debian 9.1。 Debian 和 BBB 有自己的社区、请去加入他们的社区、您在互联网上看到的问题也有很多解决方案和权变措施。 请找到它们、不要在此处发布与处理器 SDK 无关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。