This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:UART 引导

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663602/am5716-uart-boot

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G241

尊敬的团队:

我们拥有基于 AM571x IDK 设计的定制电路板、我们更喜欢从 UART 引导、但电路板上没有 SN74LVC2G241。 这是否是从 UART 引导所必需的?

我使用 FTD-I 电缆进行 USB-UART 转换。

请尽快提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该缓冲器可防止在处理器未通电时 UART 引脚上存在外部电压。 这可能会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回答。

    我们正在尝试从 UART 引导、但我们看不到通过 UART (如 CCC)传输的 AM571x 的任何数据。 如何确认 CPU 正在运行。 我们将推出定制板。

    请帮助我检查哪些要点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们是否可以使用以下引导模式"恢复/升级"进行 UART 引导

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 器件上的 UART 引导不同。 请检查此主题: e2e.ti.com/.../1888053
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    第一个问题是在加电时没有从 UART 收到任何消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我已经发布的那样、AM57x 器件上的 UART 引导是不同的。 没有"CCCCCC..." 字符。 如果您确实阅读了我在上面提供的主题、您可能会找到此文档、其中介绍了 UART 的分步引导过程: e2e.ti.com/.../5342.AM57_5F00_UART_5F00_Boot_5F00_SOP_5F00_By_5F00_TI_5F00_Rio_5F00_Final.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我了解 AM57X CPU 型号上的 UART 启动是不同的、我浏览 了您共享的 PPT。 谢谢你。

    上电时、如果 CPU 配置为 UART 引导、则必须发送 ASCI ID、这将确认 CPU 正在运行、引导 ROM 已准备好接受映像。 在使用 UART 引导模式的自定义电路板上、我看不到来自引导 ROM 的任何消息。 原因可能是什么?

    在 UART 引导模式下加电时、AM57X 发送 ASCI ID。 对于 AM57X 的任何变体、此陈述是否正确?

    请提供调试的指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您很可能在控制台上看不到任何内容、ASIC ID 是二进制的、非常短。

    有一个重要的注意事项、我在最初发布时曾这样说:"这个缓冲器可防止在处理器未上电时 UART 引脚上出现外部电压。 这可能会损坏器件。" 这意味着、如果您在处理器通电之前连接 FTDI 线缆、并且 FTDI 线缆此时向 RX/TX 线输出任何电压、那么 UART I/O 单元很可能会损坏。 I/O 单元不符合失效防护标准、在没有 I/O 电源的情况下不应由外部驱动。

    无论如何、我建议您按照 PPT 操作、看看会发生什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的参与。 如果 I/O 单元损坏、这些引脚上的电压仍为3.3V? 有关此内容的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能说。 您可以从其他一些源引导并检查。