This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2SX:TIDL 模型导入工具与 Caffe 有关的问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662247/rtos-tda2sx-tidl-model-import-tool-issues-with-caffe

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 Caffe 中编写一个简单的 CNN 并使用 Caffe-Jacinto 训练它。 然后、我访问 了 deploy.prototxt 和 weights.caffemodel。

但是、当我使用 tidl_caffeImport.out.exe 来转换网络时。   我遇到如下问题:

我不知道是什么导致了这个问题。   如何解决此问题?

请注意、

陈俊立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈俊立

    部署原型设计似乎 与导入工具不同步。 请确认您正在使用以下 caffe.proto 进行您的模型培训。 如果是、请分享 您的 原型设计 和咖啡因模型。 我们将 努力重新产生这种结果。

    https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.16/src/caffe/proto/caffe.proto

    Rgerads、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、
    我从 CDDS 获取导入工具、如下所示、
    cdds.ext.ti.com/.../emxTree.jsp
    我无法获取工具版本、也不知道使用哪个版本的 prototext 同步。
    请给出建议。
    请注意、
    陈俊立
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen Junli、
    您使用的 TIDL 导入工具很旧。 请迁移到与上述内容同步的最新版本的 TIDL (01.00.00.00)、以使用 Caffe-jacint
    cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    Rgerdas、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、
    我使用最新版本的 TIDL 导入工具。 我可以成功转换网络。
    非常感谢!

    请注意、
    陈俊立