This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:CAN#39;t 下载 TFTP 引导补丁

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663379/am3358-can-t-download-tftp-boot-patch

器件型号:AM3358

您好、香榭丽舍

客户希望通过 usb0启动内核。 但由于 gforge 已关闭、他无法在 gforge 上下载以下修补程序。  

 processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_Linux

“Build SPL (也称为 MLO) and U-Boot for Flashing (构建 SPL (也称为 MLO)和 U-Boot 以进行刷写

“下载并安装 RAM 文件系统”

是否有任何其他链接可下载这些补丁?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪耀、

    我们将检查此问题并返回给您。