This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:sgx544mp 的性能

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663288/linux-the-performance-of-sgx544mp

工具/软件:Linux

我已经用谷歌搜索了很多关于 sgx544的信息、并在 PowerVR 的网站上花了很多时间。

我仍然找不到有关 GPU 的准确参数。

========================================================================

什么是三角通量输出和像素填充率数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查您是否可以在这些基准测试结果中找到所需的信息:
    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRA7xx 上的 GLBenchmark 2.5 Vertex 吞吐量
    基准 测试编号
    三个角度/秒
    DRA75x DRA72x DRA71x
    三角通量:网纹888 - C24Z16离屏 2500311 46.64 20.25. 18.72.

    DRA7xx 上的 GLBenchmark 2.5像素吞吐量
    基准 测试编号
    MTexels/sec
    DRA75x DRA72x DRA71x
    填充率888 - C24Z16离屏 2500111 147.32. 775.01 688.72

    这意味着 sgx544的性能为18.72 (三角形)和688.72 (像素)。