我将通过以下 DDR PHY 寄存器配置 Wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling 进行工作 、并修改该页面中包含的入门套件 EVM GEL 文件。 该过程使用 Samsung 设备 K4B2G1646F-BYMA 运行良好、我有两个问题:
- GEL 文件是否设置 DDR3时钟频率、或者这是硬件搭接和 xtal osc freq 的函数? 我需要确保以400MHz (短时间内使用快速且繁琐的示波器探测)而不是 GEL 文件中所述的303MHz 运行 DDR 接口。
- AM335x DDR 寄存器计算电子表格需要 一个 ODT 低电平参数(REG_T_ODT)。 这未在 Samsung 数据表中列出。 中的参数、下面以红色突出显示。 如何获取此参数? 这可以通过 Samsung 数据表上列出的其他参数间接计算吗?
欢迎您的指导。 谢谢!