This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:器件特性检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663513/linux-am3351-device-features-check

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具/软件:Linux

我们使用基于 Beaglbone Black 的定制板、

我们在不同的产品中使用 AM3352 (300MHz 和600MHz)、AM3351 (600Mhz)

现在、在装配线、我们要验证放置的零件是否适合产品。

那么、我的问题是、是否可以通过读取 AM335x 的寄存器来检查支持的频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEV_FEATURE 和 EFUSE_SMA 寄存器可用于此目的。