This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:EVMK2G-66AK2Gx (K2G)评估模块

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662983/evmk2g-evmk2g-66ak2gx-k2g-evaluation-module

器件型号:EVMK2G

您好!

  我购买  了 EVMK2G-66AK2Gx (K2G)评估模块、如图1所示  

 它的 CPU 不是66AK2Gx  ,而 是 XD1030K011ZBB60,如 Picture2,对吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]它的 CPU 不是66AK2Gx,而是 XD1030K011ZBB60,如 Picture2,它是对的吗????[/引用]
    是的、这是可以的。 没有问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XD1030K011ZBB60是66AK2Gx DSP 的器件型号

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解。

    我在 www.ti.com.cn 上找不到器件型号"XD1030K011ZBB60"

    但可以找到"X66AK2G02ZBB60"和 "X66AK2G12ABY60"  

    是否有另一个 CPU 器件型号为X66AK2G12ABY60 或 X66AK2G02ZBB60的 EVMK2G 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关器件命名规则的详细信息、请参阅66AK2G0x 多核 DSP+ARM 数据表中的图8-1、网址为:
    www.ti.com/.../66ak2g02.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev