This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM8127 - H.264低延迟编码

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663063/dm8127---h-264-low-latency-encoding

主题中讨论的其他器件:TMS320DM8127

尊敬的所有人:

我所从事的 Compyny 对 DM8127处理器感兴趣、希望获得更多产品。 我们现在来看看用于首次开发测试的 TMS320DM8127摄像机入门套件。

我们对以下链中的延迟降低非常感兴趣:摄像头--> ISP -->编码器-->网络-->解码器-->显示


 根据 http://www.ti.com/lit/wp/spry301/spry301.pdf、 如果我们将每个帧分成片、则可以使用低延迟 FPV 无人机应用。

在特定示例中、延迟降低高达因素3 (从120ms 到40ms)。

因此、本出版物、尤其是 DM8127有以下问题:

  1. DM8127是否支持帧片编码?
  2. 我们需要哪种开发软件进行切片编码?它包含在 TMS320DM8127摄像机入门套件中?
  3. 产生的位流能否在 DM8127以外的其他器件上以及在什么符合条件下解码?
  4. 在"帧输入到切片"分离条件下:编码是隔行还是逐行?
  5. 是否 提供了针对 TMS320DM8127摄像机入门套件或具有延迟信息的类似系统的任何实际测试?

非常感谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的提问。 您的答案如下:

    [引用用户="Alex Kozhinov"]1. DM8127是否支持帧片编码?[/QUES]是的、它支持片编码。 您将在 H.264编码器用户指南中获得所有信息。

    [引用用户="Alex Kozhinov"]2. 我们需要哪种开发软件进行切片编码?它是否包含在 TMS320DM8127 摄像机入门套件中?[/报价] IPNC-RDK -3.9.2  

    [引用用户="Alex Kozhinov"]3. 生成的位流能否在 DM8127以外的其他器件上解码、以及在什么符合条件下?[/QUERP]是的、可以在其他器件上解码。

    Alex Kozhinov 说:
    在"帧到切片"下,分离条件:将是编码隔行扫描还是逐行?

    是,支持隔行扫描和逐行扫描。 您可以在 H.264编码器用户指南中获取详细信息。

    [报价用户="Alex Kozhinov"]  是否是针对 TMS320DM8127摄像机入门套件或具有提供延迟信息的类似系统进行的任何实际测试?[/报价]编码器的数据表提供了性能数字。 用户指南介绍了如何从这些数字获取延迟信息。  因此、您应该能够根据切片速率计算应用程序的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您提供详细信息。

    在哪里可以找到 TMS320DM8127的 H.264编码器指南?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您可以在此处找到它。 git.ti.com/.../docs

    同样的封装也随 IPNC-RDK 一起提供