This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6638K2K:Linux/TCI6638K2K:在内核中禁用安全特权模式

Guru**** 2958120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661343/linux-tci6638k2k-linux-tci6638k2k-disable-secure-privilege-mode-in-kernel

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Linux

您好!

SDK: TI-processor-sdk-linux-rt-k2hk evm-04.02.00.09

U-boot:U-Boot 2017.01
内核:Linux 4.9.59    

我必须在内核中禁用安全特权模式。 我不想安装 skern。 是否有人可以告诉我如何禁用它?

此致、

亚斯哈凡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该在 u-boot 中修改引导参数。 请参阅 include/configs/k2hk_evm.h 和 include/configs/ti_armv7_keystone2.h 文件。 在这些文件中跟踪 name_mon 参数。
    另请检查 board-support/boot-monitor-4.0+gitAUTOINC+e1f885ab6d 文件夹中的 readme.txt 文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 ti_armv7_keystone2.h 和 k2hk_evm.h 文件中确切需要更改的内容。 board-support/boot-monitor-4.0+gitAUTOINC+e1f885ab6d/docs/中的 readme.txt 文件中没有太多信息。

    您能帮我提供更多详细信息吗? 此外、如果我禁用安全启动、您还能告诉我们它有什么影响。

    此致、
    亚斯哈凡特·K·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yashavanth、

    ARMv7架构要求在特权模式下执行某些配置。  引导监视器执行配置、然后切换回非安全模式。  您能否解释一下为什么要禁用安全权限?

    雷克斯