This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Google 离线地图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663448/linux-am3358-google-offline-maps

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好  

哪个设备可与 ti 的 google 脱机地图配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    Google 离线地图的支持不直接取决于 TI 处理器的选择。 需要找到支持 Google 离线地图的开源应用程序、并使用 bitbake 命令为所选处理器构建该应用程序、然后安装 opkg

    您可以在以下位置找到有关如何进行此操作的详细信息:

    BR

    Tsvetolin Shulev