This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:构建 SDK

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663398/linux-am5718-building-the-sdk

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 AM5718开发了 SOM。 我们将其用于在 QT 上开发的 HMI 应用。 我们正在尝试缩短启动时间。 我们有内核和 u-boot 的补丁。 是否有人能指导我们如何通过位烘烤附加文件或 kernel 和 u-boot 的方法来采用这些补丁? 其中 kernenel 和 u-boot 位于以下 tisdk 文件夹结构中

构建

配置  

下载  

oe-layertool-setup.sh  

示例文件  



请建议如何继续。

谢谢、此致、

N. V.Subbaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 N. V.Subbaiah、

    请参阅 帖子、其中我已解释了如何在 OE 中应用自定义补丁。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速响应。 我们是构建处理器 SDK 的新手。 您能不能建议一些有关 u-boot 和内核的详细信息、其中我需要提到补丁、以及内核和 u-boot 基本上位于文件夹结构中的位置。

    谢谢、此致、
    N. V.Subbaiah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"processor-sdk-04.02.00.09-config.txt"中、U-Boot 配方为:
    /sources/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2017.01.bb

    内核方法包括:
    /sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bb
    /sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_4.9.bbappend

    在此目录中,您可以找到内核修补程序:
    /sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-4.9-patches

    修补程序应用过程在此计划中执行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供相关信息。 如果有任何问题、我将尝试通知您。

    谢谢、此致、
    N. V.Subbaiah。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。