This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:EMIF 上的 ECC 支持1.

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663220/tda2sg-ecc-support-on-emif-1

器件型号:TDA2SG

大家好、TDA2x 团队、

我有一位客户正在与他们的合作伙伴合作、为 TDA2SGBRQ 在 EMIF 1接口上启用 ECC。 根据勘误表 i922、似乎有一些主要的障碍来实现这一工作。 如果您对此勘误表有任何见解、并且有任何最新更新、我将不胜感激。

谢谢!

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    如果启用 ECC、则只允许使用量大小和量对齐的写入。 如果启动器是 Arm 或 DSP 内核、则可以确保写入操作。 但对于其他启动器(如 USB、IVA、DMA、...) 并不总是能够确保对每个大小和每个对齐的写入操作、因此这些启动器的驱动程序应该使用不受 ECC 保护的内存区域。

    此致、
    Yordan