This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:加电定序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663412/am5726-power-up-sequencing

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我对 AM5728上电序列有疑问。
在 AM572xEVM 中、PMIC 的 RESET_OUT 连接到 AM572x 器件上的 PORZ 和 RTC_PORZ。


但数据表中描述了 RESETN 和 PORZ  同时发布的情况。


是否可以与 AM572xEVM 同时释放 PORZ 和 RTC_PORZ?
在 RTC_PORZ 之前是否可以释放 RESETN?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以与 AM572xEVM 同时释放 PORZ 和 RTC_PORZ? 是的。
    在 RTC_PORZ 之前是否可以释放 RESETN? 是的、它们不相互依赖。