This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:希望在引导加载程序中集成 USB (CDC)

Guru**** 2960080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663131/omap-l138-want-to-integrate-usb-cdc-in-bootloader

器件型号:OMAP-L138

你(们)好

是否可以在引导加载程序中集成 USB(CDC),将其用作虚拟 COM 端口? 如果是,如何?

此致

安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我不熟悉这些内容、那么您能告诉我如何识别我使用的 SDK。

    使用 Starterware 中的库进行即时消息传递。

    此致
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    当您将电路板连接到 PC (通过串行控制台)时、您可以看到引导日志。
    只需复制引导日志并在此处共享即可。 这对我来说已经足够了。

    否则、您可以通过下载的源代码来判断您使用的是哪个 SDK。 最新版本位于此处:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    您是否使用这些还是以前的一个。 例如、一段时间以来、称为 u-boot 的 Linux 引导加载程序 allready 就集成了 USB 命令。

    此致、
    Yordan