This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STARTERWARE-Sitara:IDK-AM5728 Starterware

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661493/starterware-sitara-idk-am5728-starterware

器件型号:STARTERWARE-Sitara
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我需要 IDK-AM5728的 Starterware。
对于 IDK-4377、请将其放入 TI-SYSBIOS SDK 中。 但当对 am5728 starterware 目录执行相同操作时,该目录不存在。

目标是创建一个 CCS 工程、该工程将初始化 QSPI 闪存并在裸机级别对其执行一些读写操作、即不加载 MLO 和 u-boot。
我对 IDK-AM4377也做了同样的操作,但如何对 IDK-AM5728执行此操作?

Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Starterware 已被 TI 淘汰、不再开发或支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 TI (Rahul Prabhu)在其他一些实际回答问题的讨论中的回复。 粘贴回复以供他人参考

    "TI 在 Processor SDK RTOS 中提供的低级驱动程序可用于裸机以及 RTOS 上下文。 为了实现这一点、我们提供了一个名为(OSAL)的操作系统抽象层、该抽象层具有两个版本、一个版本用于 RTOS、另一个版本可用于无操作系统或裸机代码的上下文。

    您可以看到裸机示例中使用的 QSPI 驱动程序、该驱动程序包含在我们为测试电路板功能提供的诊断测试中。 您可以在 PDK 封装的以下位置找到此示例。
    pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\board\diag\QSPI"