This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:AM57x 项目创建问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662607/rtos-am57x-project-create-issues

主题中讨论的其他器件:MATHLIBCCStudio

工具/软件:TI-RTOS

 你(们)好  

我们使用 pdkProjectCreate 从 pdk_am57xx_1_0_7输出项目示例, 存在问题,无法 创建所需的项目。 清单如下:

C:\Users\Hepu-He>C:\ti\pdk_am57xx_1_0_7\packages/pdksetupenv.bat
未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
XDC 版本构建所需
示例:设置 CG_XML_bin_install_path=C:/ti/cg_xml/bin
未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
XDC 版本构建所需
示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
(二
环境配置:
limit_SoC:am571x am572x
limit_boards:evmAM572x idkAM571x idkAM572x
pdk_install_path:/ti/PDK_AM~2/ packages
C6X_GEN_INSTALL_PATH:C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
toolchain_path_gcc:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a15:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_A8:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_A9:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_M4:C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
toolchain_path_arm9:C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
toolchain_path_EVE:C:/ti/arp32_1.0.8
CL_PRU_INSTALL_PATH:C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
utils_install_DIR:C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin
FPULIB_PATH:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
cross_tool_PRFX:arm-none-eabi-
XDC_INSTALL_PATH:C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
BIOS_install_path:C:/ti/bios_6_46_05_55
IPC_INSTALL_PATH:C:/ti/ipc_3_46_00_02
EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28
NDK_INSTALL_PATH:C:/ti/ndk_2_25_01_11
IMGLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
DSPLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
MATHLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
UIA_INSTALL_PATH:C:/ti/uia_2_00_06_52
(二
更改为短名称以支持包含空格的目录名称
当前目录:/ti/PDK_AM~2/packages
已配置 PDK 构建环境
(二

C:\ti\pdk_am~2\packages/pdkProjectCreate AM571x evmAM571x Little McASP DSP
========================================================================================================================================================
配置:
SoC:AM571x
主板:evmAM571x
端字节序:小
模块:McASP
处理器:DSP
pdk_short_name:C:\ti\pdk_am~2\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
完成
========================================================================================================================================================
pdk_PARTNO:AM571X
pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.am57xx
RTSC_platform_name:ti.platforms.idkAM571X
rtsc_target:ti.targets.elf.c66
CCS_DEVICE:“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_am~2\packages/MyExampleProjects 中
找不到文件 μ A
未检测到工程
项目生成完成
(小部分

C:\ti\pdk_am~2\packages >

 

我们不知道问题是什么,如何纠正?  感谢你的帮助!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM57x 的最新 PDK 为1.0.9、如有机会、请升级到。 项目创建问题:

    SoC:AM571x
    主板:evmAM571x
    端字节序:小
    模块:McASP
    处理器:DSP

    "Board:evmAM571x"=== >没有名为 evmAM571x 的板、请使用 pdk_am57xx_1_0_x\packages/ti\board\lib 下的板名称

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric
    谢谢!