This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:调试错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661123/tms320c5505-debugging-error

器件型号:TMS320C5505

尊敬的:

我已经在 ti's library for hwafft、即 hwafft.h 的帮助下编写了 hwafft 代码

但我遇到以下错误。

c55xx:读取长度为0x2的第1页上0x4d6f45处的存储器块时出现问题:(错误-1143 @ 0x4D6F44)设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包7.0.100.0)

 

我已重置它..仍然收到以下错误..

没有可用于"0x106ae2"的源  

 

我在此附上屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    您是否在加载二进制文件之前使用 GEL 文件初始化 EVM?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生、我的意思是我不知道...这是什么以及如何处理 it..plz 请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanchan、

    有关 GEL 文件的信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../GEL。

    GEL 文件可在目标配置.ccxl 文件中定义、如下所示。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hwllo Lali、

    我正在使用 ccsv7.4..gel 文件、但按照我们的指令、我仍然收到相同的错误。