This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:恢复源

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662332/dra746-restout-source

器件型号:DRA746

你(们)好

  我对 J6的 rstoutn 引脚源有点困惑。 要将引脚驱动为低电平、可以使用哪个复位源?

它可以使用所有全局复位源吗? 本地复位源如何?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、专家

     请回复我 J6的 RESTOUTN 信号变为低电平的情况。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 RESETOUTn 在每次全局(热或冷)复位时变为低电平。 本地复位不会影响 TRM 的3.3.3外部复位信号中描述的 RESETOUTn。

    全局复位列表可在 TRM 的3.5.3.1全局复位源中找到。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的回复。 我将检查 TRM。

    此致、
    肯什