This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:NAND 块管理错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661393/linux-am3354-nand-bad-block-management

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好:

        我最近尝试研究 AM3354 Linux BSP 如何在 nand flash bad block management 上工作。

        我们使用的是 AM3354、我们使用从 TI SDK 03.02.00.05中提取的内核4.4.32。

       我们还对一些旧产品使用从 TI SDK 06.00.00.00中提取的内核3.2.0。

      现在我发现了一个奇怪的事情,我无法理解关于 nand flash 坏块管理的问题。内核3.2.0或4.4.32在这方面有相同的行为。

      当内核正在启动时。我想它应该查找 nand flash bad block table .right? 找出它的位置。并且能够在将来发现新的坏块时调用 block_markbad()函数时更新表。

       但奇怪的是:

      在 drivers/MTD/nand/OMAP2.c OMAP-nand_probe ()中

      在 nand_scan_tail()被调用后。 nand 驱动程序没有调用 nand_default_BBT ()来扫描 BBT。或禁用 NAND_SKIP_BBTSCAN 标志。

      相反、它在 OMAP-nand_probe ()中定义:

     info->nand.options |= NAND_SKIP_BBTSCAN;

     跳过扫描。因此 nand_scan_tail ()不会调用默认的 SCAN_BBT 回调、而且驱动程序本身也不 会单独调用 SCAN_BBT。

      我的产品在 Freescale CPU 上运行。他们的驱动程序将在驱动程序的探测函数中调用 nand_default_BBT ()。当内核启动时。我可以在内核启动日志中看到如下内容:
在131008页、版本0x01中发现错误的块表
在第130944页、版本0x01中找到错误的块表

   

    所以我的问题是.不调用 nand_default_BBT()。 (3.2.0内核和4.4.32内核) AM3354 BSP 中的内核如何管理坏块?

      

谢谢你

仁东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../omap2.c

    连接了3.2.0内核的 NAND 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。 这个3.2内核非常旧。 您能看一下最新的 SDK 04.02.00.09吗?

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

       感谢您的帮助。请在您有任何更新后通知我。

       我们拥有大量的新旧产品。 有些在3.2.0上运行、有些在4.4.32内核上运行。因此、我们无法(从技术上来说并非如此、而是在技术上)迁移到较新的 kernel....because、客户手中有很多产品。

       4.4.32内核和3.2.0内核在启动内核时都没有与 BBT 相关的日志。我不知道是我用错误的方式配置内核。 还是驱动程序本身。

       但是、我的 SDK 在04.00.00.04版本中确实是相对较新的、所以我对此进行了一些探讨。

       代码如下所示:

     如果(INFO->FLASH_BBT)
      NAND_CHIP->BBT_OPTIONS |= NAND_BBT_USE_FLASH;

     通常情况下,Nand 驱动程序将根据 DTS 配置决定 INFO->FLASH_BBT 值。

    以 mxc_nand.c 为例:

    pdata -> flash_BBT = of _get_nand_ON_flash_BBT (NP);

    在上面、它可以决定 FLASH_BBT 值、然后启用 NAND_BBT_USE_FLASH、 然后扫描 BBT 等。

     这里是怪异的部分:

    在 SDK 04.00.00.04内核驱动程序中(实际上与4.4.32内核基本相同)

     omap_nand_probe ()->omap_get_dt_info ():

    下一步:
         of _get_nand_ON_FLASH_BBT (子级);

    是的、它确实调用了。 但会丢弃 O_GET_NAND_ON_FLASH_BBT 的返回值。

    那么、我不明白这在这里意味着什么?

    因为我们有两种使用不同内核的产品。

    我将在这里拆分讨论:

    关于3.2.0内核:

    定义如下:

    基于静态结构 nand_BT_BT_Descr bb_descriptp_flash={
     .options = NAN_BBT_SCANEMPTY | NAN_BBT_SCANALLPAGES、
     .fs = 0、
     .len = 1、
     .pattern = scan_ff_pattern、
    };

    在 omap_nand_probe ().Simply 中:

    info->nand.options |= NAND_SKIP_BBTSCAN;

    并且没有在 platform_data 中寻找任何选择。  我想。

    关于4.4.32内核:

    它与 SDK 04.00.04中的代码非常相似

    下一步:
         of _get_nand_ON_FLASH_BBT (子级);

    调用了。 但会丢弃 O_GET_NAND_ON_FLASH_BBT 的返回值。

    因此,在 DTS 中,似乎应该有一个 nand-on-flash-BBT 声明;

    但 am3354驱动程序实际上没有读取 OD_GET_nand_ON_FLASH_BBT ()的返回值、该值指的是 DTS 中是否定义了"nand-on-flash-BBT"。

    此外、在任何 AM335x-***.dts 文件中都找不到"nand-on-flash-BBT"。

    对于3.2.0和4.4.32内核、我需要对其进行校正。因为我们必须确保 Nand 闪存以正确的方式工作。

    再次感谢、请让我发帖!

    仁东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yan Dong、

    Steve 目前还不能对此进行深入研究、因此我想尝试提供一些反馈。 我认为我们目前在驱动程序中没有使用坏方框表。 我们仍然使用存储在 OOB 区域中的旧方法 BAD Block Markers。 如果我学习方式不同、我将在这里回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RonB:

       注意到。

       实际上、我需要一个有关闪存中总共有多少个坏块的汇总信息。

       我想我需要用自己的来设置坏块表。也许可以将该表放在 RAM 中。 我想。

       感谢您的反馈!

    仁东

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yan Dong、

    我已确认我们不在 NAND 驱动程序中使用 BBT。

    另一个您可能认为有用的想法是考虑文件系统(例如 UBIFS)。 它通常也会有某种方法来跟上坏块的发展、并且可能已经构建了类似 BBT 的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ronb 的建议!